This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:具有变化电压偏离器的替代 LP3878 (EOL)->LP3879

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341362/lp3878-adj-alternative-lp3878-eol---lp3879-with-change-voltage-devider

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP3878LP3879

您好、TI 团队:  

是否可以采用 LP3879 LDO (例如1.2V 固定值)而不是 LP3878 (可调节)并更改电压偏差以获得1.5V 或2.5V 的输出电压?

弗洛里安·布雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    您是想将 外部分压器连接到固定 输出 LDO 以获得不同的输出、还是在寻找已设置为1.5V 或2.5V 固定输出的 LDO?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、  

    只要我们不必更改设计、这两个选项都可以提供帮助。  

    第二个音质更好。

    弗洛里安·布雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    明白了!  

    我推荐将 TLV76725DGNR 用于2.5V 输出、将 TLV76101DGNR 用于1.5V 输出。 TLV76101DNGR 是一款可调输出器件、其引脚排列支持设置电阻分压器。  

    Br、  

    埃林