This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:延迟时间

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340983/bq27z746-delay-time

器件型号:BQ27Z746

大家好、

如果将 OCD、OCV 等中的延迟时间设置为0、则实际的延迟时间基于什么?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    将基于固件的保护的延迟设置为0相当于禁用保护。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    当客户将 CUV 延迟设置为0时、实际测量结果会受到保护。  CUV 设置为2.6V、测得的保护值为2.59-2.61V。  延迟<6s。

    我知道是什么原因吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    您是否可以共享此行为的日志文件? 您是否也可以发送 gg 文件?

    此致、

    尼克·理查兹