请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC20225-Q1 嗨、团队,
客户想知道如何计算通道 B 的电容 CVDD? 数据表中仅有一条文字说明、建议值为10uf。
是否有更详细的计算方法可用于评估客户设计需求。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
客户想知道如何计算通道 B 的电容 CVDD? 数据表中仅有一条文字说明、建议值为10uf。
是否有更详细的计算方法可用于评估客户设计需求。

您好、Alan!
VDDB 电容器应:
考虑到这一点、VDDB 电容器的大小公式为:
![]()
其中 B 中的总电荷为:
![]()
建议并联更小的~0.22uF 电容来滤除较高频率的噪声、该噪声可能由长 PCB 走线引起。 电容值实际上对高频电容器不那么重要。 最大的影响是电容器的尺寸、对于此电容器、该尺寸应该尽可能小。
此致、
广木市