This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:输入电路中的扼流圈或铁氧体磁珠可能会导致 TPS746存在问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340123/tps746-chokes-or-ferrite-beads-at-the-input-circuit-may-cause-an-issue-with-tps746

器件型号:TPS746

在输入端将长引线与铁氧体磁珠和共模扼流圈结合使用时、LDO LT3032IDE 是否存在任何已知问题? 我有点担心 LDO 的稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在2-3个工作日内回复您的问题。

    谢谢!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    长引线可能会因额外的寄生效应而引起瞬态问题。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪种问题? 周围有什么办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在您的解决方案中引入额外的寄生效应可能会导致瞬态测量的示波器屏幕截图中的振荡增加。  

    所有导线和迹线都具有轻微的电感、电容和电阻性。 增加电缆或布线的长度会增加电路的电感、电容和电阻。 这些在其他方面称为寄生效应。

    寄生效应可能会导致不必要的噪声和信号耦合、以及电路中的不稳定。  

    减少长迹线和导线长度将减少系统寄生效应、从而减少不必要的噪声、信号耦合和不稳定性。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜