This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:引脚6连接确认

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341004/ucc28881-pin-6-connection-confirmation

器件型号:UCC28881

大家好、

 考虑到制造质量、如果引脚5和引脚6与锡连接、会发生什么情况?  引脚6 (N/C)是否与芯片没有任何连接且仅悬空?  

 如果 PIN5与 PIN6连接、内部 PIN6爬电距离是否不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您查询 UCC28881。

    我对田北俊议员的问题并不肯定。 是的、引脚6内部未连接。

    不建议将任何东西连接到引脚6。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harish:

     抱歉 错误转换,锡存在 焊料, 如果在焊接过程中引脚之间有短路且 PIN6连接到像 pin5这样的高电压信号,是否会造成损坏?  内部 PIN6爬电距离是否不足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我在内部和大多数参考设计都进行了检查、没有清楚记录短路时的行为。 但建议避免这种情况。 我将查看是否可以获取有关引脚6的更多信息。

    谢谢!

    此致、

    哈里什