This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25960:了解 USB PD 充电器设计概念

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341759/bq25960-inquiry-about-a-design-concept-of-usb-pd-charger

器件型号:BQ25960

您好!

我的客户正在考虑设计一款 USB PD 充电器、该充电器使用具有以下功能的 BQ25960:

 -包括 USB PD IC、切换式充电器、闪光灯充电器(BQ25960),可快速充电30W 以上

 - USB PD 是一种 Stnadalone 类型,只使用 PDO,不使用 PPS,具有 USB PD 适配器

 -连接通用充电适配器时使用切换式充电器充电

 -连接45W 或以上的 USB PD 适配器时,可使用闪充充电器为8A 充电

是否可以设计具有包括 BQ25960在内的上述功能的 USB PD 充电器?

如果您有与该解决方案类似的参考设计、请分享。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    如第10.2.2.1节中的设计要求所示、"此设计需要使用智能壁式适配器、以便按照 USB_PD 可编程电源(PPS)电压阶跃和电流阶跃为 BQ25960提供适当的输入电压和输入电流。"

    我们要求 USB_PD PPS 与 BQ25960一起使用。 您需要能够动态地更改输入电压和电流限制、从而影响 BQ25960的充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔