This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:RSOC 从密封和关断后唤醒更改为

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341593/bq40z50-r1-rsoc-change-from-waking-up-after-seal-and-shutdown

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我们正在将 BQ40Z50-R1与1S3P 锂离子电池组(Molicel ICP103450DA、3.7V 6600mA)一起使用。  设置 ChemID、电压和容量。  问题是从 Seal 唤醒和关断模式后、相对充电状态(RSOC)读数不同。

1.首先、电池放电至 RSOC=30%以准备发运。
2.然后对电池组执行密封和关闭操作。
3、一旦电池组被唤醒、RSOC 大约为43%(+/- 2%)。

我们的所有电池组(20个试用样片)都发生了这种情况。  如果我们不密封和关断、RSOC 保持在30%左右、但一旦单元处于密封和关断状态并唤醒、RSOC 就会跳到40%左右。  

这是使用黄金映像设置还是从密封和关断模式唤醒会重新计算 RSOC、这样我们会得到不同的数字吗?

在向我们的客户发送更多电池组之前、请提供一些帮助、以便我们解决该问题。


谢谢。

迪克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dick、

    这种行为是预期行为。  放电结束后、当监测计进入关断模式时、它使用开路电压与 SOC 值相关联。 当电量监测计唤醒时、预计电池会报告不准确的 SOC 值。 您将需要对电池充电或放电、以便监测计可以自行校正。

    此致、

    尼克·理查兹