This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:上电序列

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341405/tps51206-power-on-sequence

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM、 TPS51200

您好、团队成员:

我对该器件的上电序列感到困惑。

数据表7.3.6上显示"在上电期间、允许先打开 VDD、S3和 S5、然后打开 VLDOIN 和 VDDQSNS。"
不过、在图23中、VLDOIN 和 VDDQSNS 似乎在 S5和 S3之前上电。

我应该先在哪条线路上电?

在 TMDS64EVM (PROC101D (004))的原理图中、S3和 S5好像在相同的时间内上电。 此外、VDD 和 VLDOIN 也同时上电。

可以   同时为 S3和 S5以及 VDD 和 VLDOIN 加电吗?

每条电力线的正确上电顺序是什么?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    建议遵循 VDD -> VLDOIN + VDDQSNS -> S5 -> S3下的典型时序图。  

    但您还能够利用 VDD、S3和 S5 -> VLDOIN + VDDQSNS。 当输入连接在一起时、这很有用、类似于您在上面显示的原理图。

    但是、VDD 应在 VLDOIN 之前出现。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    感谢您的快速回答!

    如何同时为 VDD 和 VLDOIN 加电?
    在 TMDS64EVM (PROC101D (004))的原理图中、VDD 和 VLDOIN 似乎同时加电。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    但是,VDD 应该在 VLDOIN 之前出现。

    如前所述、VDD 应在 VLDOIN 之前出现。 对于此类器件以及类似的器件(如 TPS51200)、也建议这样做。  

    这个电源序列有可能导致启动时的异常波形、或者更像这样的一个示例也许是过冲或者其它。

    谢谢。
    字段