This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:故障率和模式

Guru**** 2893030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341545/ucd9090-q1-failure-rate-and-modes

器件型号:UCD9090-Q1

大家好、我要查找器件型号 UCD90QRGZRQ1的故障率和故障模式分布。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhruv、

    您能否解释一下"故障率"和"故障模式"的含义? 您是说器件如何响应故障?

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    否、故障率或 FIT (时基故障)表示器件在特定时间内发生故障的概率。 它以每10^9小时的故障数表示。 有关更多信息的 Wikipedia 文章: https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_rate

    故障模式基本上是器件发生故障的方式、而故障模式分布会提供与每个故障模式相关联的 FIT 百分比。

    TI 通常提供  符合汽车标准的产品的报告。 这正是我要找的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅本文档。

    此致

    颐和

    e2e.ti.com/.../UCD9090_2D00_Q1-Functional-Saftey-FIT-and-FMD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:  

    非常感谢!