This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776的输入电压是多少?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776, LMP7721, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341363/lm2776-what-is-the-input-voltage-for-lm2776

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: LMP7721INA128

大家好,evryone!

我有一个问题可能看起来很愚蠢:LM2776的 VIN 电压范围是多少?

当我查看数据表时、我看到在典型应用中、电压介于2.7V 和5.5V 之间:

但是、当我在 WEBENCH 电路设计工具中使用它进行设计检查时、我发现它不会让我提供比2.7V 更大的输入电压...

那么、它的价值是什么? 我想将其用于 LMP7721负 电压电源(大约2.7V)、另一个用于 INA128负电压电源(大约-5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    如果您 以 2.7V 的"View Design LM2776"启动 WebBench、您将收到警报:

    在2.7V 设置之后、您必须使用"Change"按钮针对不同的电压配置器件、例如输入电压最小值=4V、输入电压最大值=4V、输出电压=-4V

    此致、SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢!