This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:在"run offlin"mode 下选择 LM5066或 LM5066I 时、PI 命令器崩溃

Guru**** 2387120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341485/lm5066i-pi-commander-crashing-when-lm5066-or-lm5066i-selected-under-run-offline-mode

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

与此问题类似: 尝试选择 LM5066或 LM5066I 作为"离线运行"器件时、e2e.ti.com/.../lm5066i-pi-commander-crashes-when-selecting-lm5066-or-lm5066i PI 命令器将崩溃。 我还没有在连接评估板的情况下进行测试。 所有其他器件选项都以"脱机运行"状态工作。

我已经在两台不同的计算机上测试了它、但两台计算机上的应用程序都会崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    LM5066或 LM5066I 不支持离线 PI Commander GUI。 很抱歉给您带来不便。