This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:布局示例

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1, IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341203/lp87745-q1-layout-example

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件: IWR1843AOP

您好!  

我计划将 LP87745-Q1用于 IWR1843AOP。  

LP87745-Q1 数据表中没有提及类似 LP8752x-Q1数据表的布局示例。  

您能给我发一个   LP87745-Q1的布局示例吗?  

请告知。  

此致、  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoko、

    感谢您的联系。  

    如果我正确理解了、您说的就是 PCB 布局。 如果是、则 LP87745-Q1数据表(第9.4.1节)中提供了布局指南和示例。  

    我不知道您是否有完整的数据表、或者您是参考 TI.com 提供的简短数据表。 如果您无法访问完整数据表、可按照 常见问题解答进行 申请。 您的申请将由我们的产品营销团队进行审核、并根据您是否与 TI 签订了 NDA 进行审批或拒绝。  

    Br、

    伊什蒂亚克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、  

    感谢您的快速响应。  

    我只有 LP87745-Q1的简短数据表。  根据您的 建议、我已要求提供完整的数据表。  

    为什么未披露完整的数据表?  

    此致、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoko、

    如上所述、它受 NDA (保密协议)限制、并且我们将根据该协议处理您的申请。 谢谢!  

    Br、

    伊什蒂亚克