This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:2个使用通用 Iref

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341015/lp5036-2-pcs-use-common-iref

器件型号:LP5036

大家好、

客户需要使用2个 LP5036。

 它们是否可以将 IREF 连接在一起并使用如下所示的通用 RIREF? 或者我们建议使用单独的 RIREF?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我永远不要将2个 IREF 引脚连接在一起并使用公共 REF 电阻器。 请给我一些时间来检查,我稍后会给您回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    当然可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您的耐心、我会尽快更新。

    BR、Jared