This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:热插拔芯片无电源输出

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340842/tps25980-no-power-output-from-hot-swap-chip

器件型号:TPS25980

我们正尝试实现热插拔控制器来充当电流限制芯片(最大0.9A)。 我们向芯片上的其中一个 V_IN 引脚和 EN/UVLO 引脚输入5.2V、但我们未看到任何输出功率。 我们只有一个电源进入一个 V_IN 引脚、一条迹线进入单个 V_OUT 引脚。

我们主要关心的是芯片中心的散热接地垫。 我们使其保持悬空、而不是接地。

我们还将焊盘2、3、7、9、13、15、16、17、18、19、20、21、22、23悬空

我们将焊盘4、5、11、12、14连接到 GND、

24作为功率输出

10连接到电容器以将其接地

8连接到2个串联电阻接地

1和6通过电容器连接到输入电源、

根据这个配置、我们没有来自24电源输出焊盘的功率。 为什么会这样呢?







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    我看不到您分享的信息有任何问题、只是布局不好。 不连接散热焊盘会导致不良的热性能(较高的热阻)。

    我建议使用覆铜和多个引脚、而不是仅使用一个引脚来进行输入和输出以及使用细布线。 对于已经拥有的 PCB、您是否有任何测试焊盘。 能否在器件附近探测 Vin、Vout 和 EN 并获得一些波形。

    您是否还能共享原理图?  

    此致、
    阿鲁什