This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:反向电流读数与放大器;OVP 反应

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341061/lm5066i-reverse-current-reading-ovp-reaction

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

您好、TI!

LM5066I 能否通过其 I2C 读取反向电流(负电流)、从而将数据发送到 MCU?

OVP 反应是否可以闭锁而不是重试?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066I 无法通过其 I2C 发送数据到 MCU 读取反向电流(负电流)。

    否、OVP 反应无法闭锁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、尽管它无法通过 I2C 读取反向电流、但它仍然支持反向电流、因为 VIN_K 绝对最大额定值的检测结果是-0.3V 至0.3V、对吗?  

    LM5069-1和 LM5069-2是否具有相同的特性、即支持反向电流且 OVP 反应仅重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反向电流将流过 MOSFET 的体二极管。 不会有任何反向电流保护。

    LM5069-1和 LM5069-2与 LM5066相同。