This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:高速 I2C

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341111/lm3648-high-speed-i2c

器件型号:LM3648

您好!

 SLVA689 - February2015:在本应用手册中 、为什么 Fast Mode Plus 的总线电容被指定为550pF?

您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    该值由 ATE 结果给出、此参数是否会对您的应用程序造成任何问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指不熟悉这个术语的 ate。 这不会引起任何问题、尝试了解总线电容为什么会发生变化。 当计算出 RP 最小值和 RP 最大值时、RP 最小值将高于 RP 最大值、这相当令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sobin,ć

    我可以帮助您与我的团队一起检查此项目、并在稍后向您提供反馈。
    谢谢!