This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:PFM 调制的频率范围

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341458/tpsm265r1-the-frequency-range-of-the-pfm-modulation

器件型号:TPSM265R1

你(们)好!

我们在 其中一个传感器设计中使用了 TPSM265R1。 我们现在正在开始认证流程、对于 EMC 测试、测试公司想知道这种直流/直流转换器模块的频率或频率范围。 我知道直流/直流转换器模块使用的是 PFM (脉冲频率调制)。 该 PFM 调制中使用的频率范围是多少? (我在数据表中找不到任何信息。)

此致、

- Onder Arik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFM 模式会根据负载、Vin、Vout 和电感器来调制频率、因此很难提供精确的范围。 如果您担心 EMC 结果、可以考虑使用 FPWM 器件。 FPWM 器件将具有固定频率、但代价是轻负载效率会降低。

    此致、