This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:放电时 P ch FET 短路故障。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341069/bq77pl900-when-discharge-p-ch-fet-short-circuited-failure

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76942

您好!

这是有关 bq77PL900放电功能的问题。 (SLUS844B–2008年6月–2009年1月修订、 图1。 独立模式)

即使不打算进行放电、如果控制放电的 PCH FET 短路、电流通过控制电荷的 PCH FET 的寄生二极管流向负载。

特别是、如果流入负载的电流不超过熔断保险丝的电平、我认为电流将继续流动。

虽然电流值可以通过检测电阻器的电阻来监测、但如果用于放电的 PCH FET 发生故障、似乎没有办法停止电流。 但是、在这种情况下、是否有办法停止电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、连接的 MCU 需要检测 FET 是否受控关闭、还需要检测是否仍存在放电电流、然后熔断保险丝。

    您可能对 bq76942感兴趣。 该器件来自新一代电池监控器、具有检测 DSG FET 是否应关闭以及是否有放电电流流动的功能、并将引脚驱动至高电平以熔断保险丝、这一切都可以自行实现。 如果您有兴趣,可以在器件的 TRM 的第5.3.10节( 链接)。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将考虑在新机器上使用 bq76942。 非常感谢您的帮助。