This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池低电压切断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341557/bq25798-battery-low-voltage-cut-off

器件型号:BQ25798

  使用电池工作时、是否可以设置低电压切断关断?

对于1S 配置、当电池降至3.2V 或3.0V 以下时、我希望 BQ25798关闭 SYS 引脚的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritesh:

    遗憾的是、不能。  我们希望电池组保护器提供欠压保护。  充电器的电池 FET 切断阈值固定在 VBAT_UVLO 上。

    此致、

    杰夫