This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601PWPR

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341270/lm43601-lm43601pwpr

器件型号:LM43601

我使用 TI webench 设计了来自+12v DC 的-12v DC、并使用了他们提到的完全相同的元件。

但我不是获得-12v、而是获得-0.5V。 任何人都可以帮助我解决问题。

我甚至尝试在输出电容器上连接肖特基二极管、甚至仅使用-0.5V 电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的原理图、PowerPAD (原理图中的 EP)  在应连接-VOUT 时连接到输入电源接地。 请注意、在 Webench 原理图中、焊盘连接到-Vout。

    使用 IBB 拓扑时、所有 IC 接地引脚都应以-Vout 为基准。

    以下是应用手册供参考: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    此致、