This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:电流检测

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341170/lmg1210-current-sense

器件型号:LMG1210

大家好、

我的客户想要 在降压直流/直流拓扑中将 LMG1210与 eGaN MOSFET 配合使用、作为功率级。

它们需要做的是检测电流模式直流/直流转换器的电感器电流。 您有什么应用或建议吗? 我认为我可能可以使用直流/直流输出、因此高侧感应电阻器的共模电压约为18V。 我的目标是大约300…500kHz。 因此、解决方案需要能够在这样的降压直流/直流转换器中工作。

 

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Daria、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    就 LMG1210而言、在输出端使用该检测电阻不是问题。 我们也没有任何与此相关的应用手册或任何内容。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔