This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 在低温下降至零

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326826/bq34z100-g1-soc-drop-to-zero-at-low-temperature

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

尊敬的所有人:

在我们的设计中、我们使用一个3Ah LIFEPO 电池(8S1P)。 我们已经完成了学习和优化过程。 但是、当现场安装时、在放电期间、有时 SOC 值会降至零。 在 SOC 下降瞬间,电池电压是正确的,我们知道电池中存储了一些能量,但 SOC 下降使单元完全停止工作。 我们需要可靠的 SOC 值
附件是电池总放电的日志。

在日志中、有两个阶段、
在第一阶段、温度下降到接近零。 如您所见、在2、8A 脉冲的放电期间、SOC 从44下降到零。
在第二阶段、温度增加到更高的值。 我们可以看到、SOC 一段时间后会"恢复"为实际值、在这段时间内、电池一直按照我们的设计要求提供电流脉冲(请参阅日志和图)

我的问题是:
1)在第一阶段,为什么 FCC 从2700降低到1600 ? SOC 失效为零的根本原因吗? 请检查日志文件和 gg 参数
2) 2)是否可以通过更改某些闪存参数来更正此故障? 或者需要执行另一个温度。 优化周期?
3) 3)对于此放电率、负载选择、负载模式和用户速率 mA 参数的最佳值是什么?

请添加任何建议或意见以解决此问题

注意:我们使用蜂窝定制 CHEMID 0474
附件中包括参数 gg 文件、日志文件和图形

提前感谢

        e2e.ti.com/.../7411.param.gg.csv         e2e.ti.com/.../7411.param.gg.csv                                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     随附的包含日志文件         e2e.ti.com/.../7220.log1.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题。

    该 chemID 的 DOD 误差是多少?

    您是否已完成学习循环并达到学习状态0x06?

    您使用的是内部还是外部热敏电阻?

    可以减小误差。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    CHEMID 是0474、定制、由 TI 团队生成、因此 DOD 误差很小

    我们已经完成了学习周期、因此 Learned Status 变为0x04-0x05、最终按照 TI 文档中的要求变为0x06。 这就是为什么您可以在日志文件中看到 MaxError=1%的原因

    我们还 根据 TI 文档中的要求、使用更新的电阻表和更新的温度参数完成了优化周期

    我们使用连接到电池组的外部热敏电阻。 温度值正确、电池位于温度室装置内。

    请帮助我们为 Load Mode 和 Load Select 参数指定正确的值(特定于我们的放电电流图、请参阅随附的)。

    日志信息是实验室测试、类似于我们要测试的字段值

    请帮助我们说明需要考虑的任何其他闪存参数

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LFP 电池的 OCV 曲线难以匹配。

    我将启用 LFPRelax 位。

    您是否使用过此工具优化低温性能? - GPCRB 应用软件和框架| TI.com

    脉冲负载很难测量、对于脉冲负载应用、我建议使用负载模式1和负载选择1。

    请查看这些更改后 SOC 是否有所改善。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!
    我们已经完成了建议的任务:
    电池组配置 B 为8F、因此设置了 LFPRelax 位

    我们还根据 SLUUBD0文件使用了 GPCRB 温度优化工具、获取了 Trise 和 TTime 常量参数、以及 CHEMDAT12新的 CHEMID

    我们已选中"Load Mode"、"Load Select"= 1、但该选项未解决问题。 在放电模式下、发生了 SOC 从34跳至零的

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送的原始日志文件是否反映了这些设置? 或者自那时以来是否进行了更改?

    如果配置已更改、可以将 SOC JUMP 的新 bqStudio 日志文件共享给我和我的团队查看吗?

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    发送的原始日志文件和 gg 文件包括您注释的所有设置。 没有任何更改

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jean、

    Evan 目前不在办公室。 他将于3月5日星期二返回。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    我和我的团队目前正在为您研究此问题。  

    FCC 似乎是导致此问题的原因、这通常是由电芯的内部电阻引起的。

    您能否共享您的.srec 文件、以便我可以查看一些私有参数。

    您能否共享您上传至 GPCRB 工具的文件。 我需要验证是否正确完成此操作并且值已正确上传。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、对不起我的回复太晚了

    附加后、您可以找到 srec 文件和另一个包含相关日志文件的日志图

    可以看到、FCC 压降是在休息时间内引起的。 放电曲线为:白天有放电脉冲(温度设为10ºC μ s)、夜晚、系统处于待机状态、仅为电子控制系统供电(温度设为5ºC μ s)。 (我们尝试模拟现场发生的真实情况)

    我们重复了一些测试、发现该 FCC 压降仅在温度低于零时发生

    很遗憾、我们上传至 GPCRB 工具的文件不可用。 如果必须重复该任务、请告知我们

    谢谢!

    此致

        e2e.ti.com/.../file1.srec.doc     e2e.ti.com/.../3364.log1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    请重做 GPCRB 工具、并验证仪表上的 Rb 表。

    我建议这样做是因为两次突变都在低温下发生、并且在 FCC 中也看到过。 FCC 与电池的内阻有关。

    如果可用、请共享两个文件。

    此致、

    埃文