This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907的问题

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340156/lp5907-questions-of-lp5907

器件型号:LP5907

大家好、

我 在 UVC-XXX 项目中使用这款 LDO (TI LP5907SNX-3.3 [140-03417])、并测量输出侧的浪涌电流 Is1.87A。

我可以知道如何解决此 输出浪涌电流吗?

输出浪涌电流:1.87A (~2.5us)

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您是否能够共享原理图? 是否使用输出电容器的建议值?

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    由于某些原因、我们需要在此电源轨上放置大电容、谢谢~

     

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    由于某些原因、我们需要在此电源轨上放置大电容、谢谢~

     

    即使移除 C62、C85和 C190、浪涌电流也几乎与之前相同。

    电流阶跃的持续时间会变短、电流几乎与1V 的电压相同。

    这两种情况是否由 IC 内部保护引起?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    电流尖峰是由于 LDO 输出周围的大电容造成的。 随着输入电压升高且器件启动、电流浪涌流流至未充电的电容器。  

    此器件输出电压上建议的最大电容为10uF。  如果仅使用10uF 的电容、是否会出现该尖峰?

    Br、

    埃林