This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:最大误差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325820/bq40z50-r1-max-error

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEMBQSTUDIO

您好,

我有两个问题要问

1.最大误差2%的含义是什么?它在什么条件下会从1%变为2%? 无电池循环测试。
2.在速率正常的情况下,它会在什么条件下从1变为0? 变为0会有什么影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复

    我主要想知道为什么电池放电后容量变成0,请看附件。
    我测试了两个并联电池组的充电和放电情况、

    e2e.ti.com/.../1_2300_-20240219.loge2e.ti.com/.../2_2300_-20240219.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    您还能从电量监测计发送 gg 文件吗?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是没有并联连接的电池组的测试数据,出现相同的现象,请分析 ite2e.ti.com/.../1_2D00_2_2300_-20240220.loge2e.ti.com/.../0636.gg.csv

    e2e.ti.com/.../1_2D00_1-20240220.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1715.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    感谢您发送文件。 我们的团队已积压、我需要一些时间来查看所有内容。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    我注意到您的测试是在-16摄氏度下进行的。 您是否已运行 GPCRB 工具来优化低温下的电量监测计? 运行此工具并将优化文件上传到测量仪表后、可能会修复此问题。 解决方法可能不会立即发生、因为监测计将需要循环几次、以了解较低温度下的真正完全充电容量。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1.没有 GPCRB 会影响 ROSC 精度。 它是否会直接跳至0?

    2.在什么情况下"速率正常"会被设置为0,设置为0有什么影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    在不运行 GPCRB 工具的情况下、很常见的情况是 RSOC 在非常低的温度下跳跃到放电终点。
    根据 AtRate ()中指示的放电率,当电量监测计在10秒内无法输送能量时,应将 AtRateOk 设置为0。 AtRateOk 是只读值。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.我做了 GPCRB、但 g_out 中的温度 k 为-0.08、规范的最低要求是0。 将此值更改为0.01是否会有所不同?
    2.我的另一组电池中有一组无法通过 GPCRB 工具,请检查问题是什么,是否附上了数据?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2308.1_2300_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.我做了 GPCRB、但 g_out 中的温度 k 为-0.08、规范的最低要求是0。 将此值更改为0.01是否会有所不同?
    2.我的另一组电池中有一组无法通过 GPCRB 工具,请检查问题是什么,是否附上了数据?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2287.1_2300_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    您能否发送生成的报告以及已提交的数据。 很奇怪、temp k 值会报告-0.08。
    我注意到的2件事,其中一件测试的充电部分没有被记录在日志中。 其次、我注意到放电率非常低、这很可能是导致故障的原因。 我看到放电率处于150 mA、设计容量设置为6700 mA 十六进制 因此、C 率大约为 C/45。 理想情况下、C 率应至少为 C/10。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick G ö,

    1.我上传了# 1和# 2的报告和# 2的测试数据,请检查原因。

    2.因为应用中的放电电流非常大。 2#数据也有充电数据、可以报告

    在低温下对小电流放电采取了哪些预防措施?

    e2e.ti.com/.../1_23002D00_report.rare2e.ti.com/.../2_23002D00_report.rare2e.ti.com/.../2_2300_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    我查看了报告、他们给出了一个错误、指出在电量计上可能编程了错误的 ChemID。 如何选择 ChemID? 您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick W ü,

    我们使用 GPCCHEM 工具、建议的最佳 ID 是400、但由于是 LiFePO4电池、因此偏差约为5%。

    我想请您分析一下原因、请逐一回答、谢谢。

    1.同样的方式,为什么不能1#报告,但2#可以。

    2.2#为什么报告中的温度 K 为-0.08? 它可以更改为0.01吗? 否则无法导入芯片?

    3、经过 GPCRB 后、当前测试结果仍然不变、SOC 跳到0。 有什么改进建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    1、我看不到第一次报告提交的数据就不能确定。
    2.我个人没有看到这个错误,报告返回了一个负的 temp K 值。 但是、我怀疑这是因为测试是在放电率太低的条件下进行的。
    3.我认为情况是这样的,因为 GPCRB 工具没有报告返回有效值,但其他因素也可能导致这种情况。

    重新执行 GPCRB 测试、但这次以 C/10的速率对电池放电。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    1.我的一个 C/10测试有一个报告、另一个没有报告。 请帮助确认原因。 我上传了相同的数据、但 ID 不同。

    2.同时,报告也报告了错误,是否会影响报告文件的使用?

    0400:错误:观察到负室温电阻 R=-0.034138991471812通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    4103:误差:观察到负室温电阻 R=-0.0189703994155302通常由错误的化学 ID selectione2e.ti.com/.../GPCRB-700-4103.zipe2e.ti.com/.../GPCRB-700-400.zipe2e.ti.com/.../GPCRB-700-400_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../GPCRB-700-4103_2D00_report.zip 引起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    如果报告文件报告错误、则会影响电量监测计的精度。 在为电池充电时、需要进行 CV (恒压)充电。 我注意到在其中一个日志文件中有一个恒定电流电荷、但之后没有一个恒定电压电荷。 为 LFP 电池充电时、必须实现恒压充电、这一点很重要。 我建议 CV 充电低至 C/50。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick W ü,

    GPCRB 是否仅需要放电数据? 充电能带来如此大的影响吗? 当我从电量监测计中删除充电数据时、出现了同样的错误、

    2.为什么会使用不同的 ID 上传相同的数据,其中一个有报告,另一个没有报告?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sunrain:

    1.是的、工具主要查找的是放电数据。 但是、如果电池未正确充满电、放电数据可能会不准确。 对于 LFP 电池、务必将 CV 充电设置为建议的 C/50左右的极低电流。 这将确保在测试的放电部分将最大电量存储在电池中。

    2、我不知道为什么会发生这种情况,我会向我的小组的其他成员咨询以了解这一点。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    为什么该报告中没有"chemdat12_1Dxxx"和"g_out"两个文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    可以在 bqstudio 的 Chemistry 选项卡中对 chemdat12文件进行编程。

    在 bqStudio 的"Data Memory"选项卡中对 g_out 进行编程。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我知道。 我的意思是,报告缺少两份文件。 一份正常的报告将有七份文件,但我收到的报告只有五份,缺少"chemdat12_1Dxxx"和"g_out"。 原因是什么?

    您可以阅读我上传的报告。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    可能缺少这些文件、因为报告中包含您所述的错误消息。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    我有一份没有错误的报告、但我也没有收到这两份文件。

    您能提供一些分析思路吗? 通过这种方式、我可以分析为什么我没有收到这两个文件。

    e2e.ti.com/.../4_2300_-4103_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunrain、

    我查看了 gpc_report 文件、发现有错误警告。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    请查看最新的报告文件、这次该文件已完成、但 GPC_REPORT 中仍有警报。 应直接使用本文档。 它是否会产生影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick J ü,

    请查看最新的报告文件、这次该文件已完成、但 GPC_REPORT 中仍有警报。 应直接使用本文档。 它是否会产生影响?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../3_2300_4103_2D00_3_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Nick 今天不在办公室、请期待收到延迟回复。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    建议报告不显示警告。 不过、可以使用这些文件并对其进行测试、以查看其是否产生良好的监测结果。

    此致、

    尼克·理查兹