This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:TPS63625用作常开电源

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341206/lm63625-q1-tps63625-used-as-always-on-power-supply

器件型号:LM63625-Q1

大家好、

客户 将 TPS63625降压稳压器用作始终开启的电源来提供3.3V 电源。

可以理解、作为长期电源、当主机的其他部分不工作时、该电源轨为3.3V 器件提供连续电源、并保持唤醒状态。

芯片仍然处于这种状态、最近有人提出了一些担忧、 此 IC 的寿命和低电流负载稳定性。 如果这些问题是必要的、您可以帮助评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 符合汽车标准、并通过了汽车标准的加速寿命测试。 根据设计、此器件应该具有固有的稳定性。 如果应用电路设计用于在器件的满负载电流下实现稳定性、那么它也应该在轻负载条件下保持稳定。

    此致、