This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:ASCD 放电短路保护被触发、导致无人机断电并掉落。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340988/bq40z50-the-ascd-discharge-short-circuit-protection-was-triggered-causing-the-drone-to-lose-power-and-fall

器件型号:BQ40Z50

大家好、

无人机电池是4节电池组、采样电阻为1hΩ Ω。

附件是事故后蓄电池的 gg.csv 文件。  log0322-zhaji.gg.csv

客户询问:

1.  gg 文件显示电池完成了6个周期,事故应该是第6个周期或第7个周期,最后一个 ASCD 事件发生在第4个周期。  因此,可否认为这宗意外与 ASCD 停电无关?

2. 设定的放电短路保护电流应该是最大200A、但日志中记录的最大放电电流是10A。 为什么触发 ASCD?

3. 如何关闭 ASCD?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    1.很难在不查看发生情况的日志文件的情况下准确地确定这一点。 是否可以发送这些周期的日志文件、以便我们深入了解事件?

    2.当您声明采样电阻为1hΩ Ω 时、您是否声明正在使用的感应电阻为100Ω?

    3. 应能够通过更改 Enable Protections B 寄存器中的此位来禁用 ASDC:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺