请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 大家好、
无人机电池是4节电池组、采样电阻为1hΩ Ω。
附件是事故后蓄电池的 gg.csv 文件。 log0322-zhaji.gg.csv
客户询问:
1. gg 文件显示电池完成了6个周期,事故应该是第6个周期或第7个周期,最后一个 ASCD 事件发生在第4个周期。 因此,可否认为这宗意外与 ASCD 停电无关?
2. 设定的放电短路保护电流应该是最大200A、但日志中记录的最大放电电流是10A。 为什么触发 ASCD?
3. 如何关闭 ASCD?
此致、
安妮