This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:在较低 Cin 下保持稳定性

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341030/tps7a91-stability-with-lower-cin

器件型号:TPS7A91

大家好、

我尝试使用 TPS7A91的客户注意到他们的 Vin=1uF 太小了。
但是、由于靠近量产、因此很难将 Cin 变为10uF。
那么、您能帮助我分析1uF Cin 对稳定性的影响吗? Cout 为10 μ F。

  1. 输出能够振荡吗?
  2. TPS7A91 PSPICE 瞬态模型是否能够正确地仿真瞬态振铃?
  3. 除上述内容外、您能否建议客户如何充分测试设备?

最好的房间
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出可能会振荡。  

    2.我们绝对不建议对此器件使用低于10 uF 的输出和输入电容,因为这是此器件的最小值。  

    3.我正在研究 PSPICE 瞬态模型、会尽快回复给您。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSPICE 模型用于基本的 LDO 检查、但实际反馈环路未充分建模至您可以估算瞬态振铃的点。 如果您有此器件的 EVM、我们建议为此器件执行负载瞬态测试。 如果您没有 EVM、请告诉我、我可以设计一些东西。