This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:关闭时负载开关漏电流

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340316/tps22976-load-switch-leaks-current-when-off

器件型号:TPS22976

我正在尝试使用 TPS22976实现电源定序。   与实际开关相比、TPS22976的工作方式更像是泄漏阀。 即使它关闭、它也允许很大的电流流过。 这会导致由 Vout 供电的电路出现异常。 VIN 连接到与 Vbias 同时出现的3.3V 电源轨。  我 最初将 ON1连接到电压监控器的输出、并看到类似的结果。 然后、我断开电压监视器、并使用 RC 斜坡缓慢地启动 ON1、如下面的示波器捕获所示。 如您所见、这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    欢迎使用 e2e!

    这是否会在多个器件/板上发生? 您连接到 CT 引脚的是什么-更好的是、您能否发送原理图? 这不是预期行为、因此我们需要查看这是否与应用相关或器件是否已损坏。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在多个板上看到过这种情况。 此外、另一个团队也会在不同的电路板上看到类似的问题;但是、我们也在已发布的产品中使用 TPS22976、这没有我知道的问题。 我注意到、我的设计与已发布产品上的设计之间的主要区别是、我只使用一个通道、而这些通道同时使用两个通道。 目前、我将 On2悬空;我会尝试将其接地、但不会期望这会影响通道一。 CT1连接到1nF 电容。

    这是我的原理图的移植。 请注意、在我的初始 POST 中的示波器捕获中、Vbias 被连接至5V 电压轨、而不是+3.3VS。 PG 连接到 RC 斜坡。

    谢谢。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢此解释、在该波形/早期测试期间、VIN 连接到 VBIAS。 VIN 不应大于 VBIAS、是否超出了要求?

    此外、我想确认的是、VOUT 上有电压源还是下游的大电容? 和、您使用的负载是多少-您是否在恒定电流模式下使用回放?

    您知道这些器件是否受到大于6V 的输入、热短路、反向电流等影响吗? 或者、这是在首次通电时发生的吗?

    此外、您是否了解其他团队存在的问题? 如果您希望出于保密目的继续通过聊天/电子邮件进行讨论、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来有另一条路径对开关的输出进行反向馈送。  来解决该问题。