This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:LM5185 PSPICE 仿真

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341245/lm5185-lm5185-pspice-simulation

器件型号:LM5185

您好!

我在个人计算机中安装 PSPICE for TI、并且可以正常工作。

我 尝试使用带有 snvu869应用程序的反激式转换器的 LM5185。 仿真不起作用:结果在输出端下降零后给出、而不是稳定在16.4V。 是一个特殊的想法吗?

此致、

C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    很遗憾听到。  您能否给我发送您的 pspice 模型文件以便我看一下我的面?   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试向您发送我的 pspice 文件 temp.opj 和 temp.dsn、但这是不可能的。 发送文件的方式。

    正确

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../temp.dsn

    这是 temp.dsn。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    谢谢。  我会尽快答复您。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    很抱歉、我无法打开您的文件 test1.opj。   我收到此错误:

    您可以将整个模型包发送给我。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我错了电路。  你的是 temp.DSN,我也无法打开它。  您是否有电路模型的 OPJ 文件?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我试图给您发送 temp.opj 文件、但无法上传。 让您使用其他方法来发送文件。 它不适用于 TI 方法。

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您可以通过电子邮件发送给我吗?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的邮件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    请找到 我上周向您发送未加密模型的电子邮件地址。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在我的私人邮件中向我发送消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次向您发送了电子邮件、发送的邮件地址是您的公司电子邮件地址、我曾使用该电子邮件向您发送有关2024年3月18日 上未加密模型的电子邮件。  可以检查您的邮箱、可能是垃圾邮件文件夹?