This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于 PMP22819 (450W LM5122)测试报告的问询

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, PMP22819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340371/lm5122-inquiry-regarding-pmp22819-450w-lm5122-test-report

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: PMP22819

你好。 我们正在考虑使用 LM5122元件来满足200W 转换器要求。

查看相关材料后、我们找到了测试报告《PMP22819 (适用于汽车应用的450W 双相升压转换器参考设计)》

并且打算通过在此基础上降低输出电流来继续。

我们已购买 TI 为 PMP22819提供的 BOM、电路图和原图、并继续进行相应操作。

但是、我们观察到输出电压降至24W (12V/2A)。

下面介绍 PMP22819测试报告的准确性以及是否可以推断出输出电压降低的原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    您能否分享您的设计原理图? 在输出电压下降的情况下,也可以看到一些波形(Vin、Vout、COMP、FB 和)。

    我期待您的答复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDMAU6.pdf

    您好!

    我们已直接从 https://www.ti.com/tool/PMP22819购买电路图、BOM 和艺术品文件、 并将其用于生产。 因此、我们将在下周发送波形(Vin、Vout、COMP、FB)以确认它们之间的关系。

    生产的 PCB、电路图和某些元件之间存在差异(例如、10uF 的输出电容器缺少 PCB 模式)。 您能否确认是否有任何更改以及是否准确提供了测试报告?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当缓慢将输出电子负载的电流增加2A 时、输出电压会下降(随着负载增加而降低、在2A 负载下降至3V 电平)、输入电压(不在电源 CC 模式下)也会降低。 此时、随着负载的增加、SW1和 SW2的电压出现下降、FET D-S 波形消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7356.Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 似乎主要问题是输入电压的下降。 您是否确保实验室电源未处于电流限制模式? 您是否还尝试过使用其他电源?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们考虑了输入电压源的电流限制模式、但我们要在输入设置为10V 且电流限制为10A 的情况下进行测试。 不过、尽管在实验室中使用三个不同的电源进行了测试、但我们仍会遇到相同的症状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查原理图和电路板布局布线之间存在差异的原因。

    请给我一些时间,直到星期三。 我会在回来时给出答案。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我想请您的帮助来解决这个问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计的原理图 PMP22819 构建于  PMP7850修订版 B (右下角的原理图中注明了这一点)

    这意味着没有为 PMP22819设计单独的电路板。 原理图中不包含在电路板上的器件被额外焊接到电路板上、如测试报告第一页上的 PCB 图中所示。

    您还能否尝试根据原理图更新 PCB? 或者这已经完成了吗?

    我期待您的答复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz!
    尽管原理图上的 C35到 C40之间没有10uF 电容器、但从 PCB 图中可以看出、这里焊接了额外的电容器、因此我们相应地完成了相关工作并进行了测试。 上面的示波器波形表示结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee Jungsoo、

    我在印刷电路板上为 PMP7850修订版 B 设计、构建和测试了 PMP22819。我可以确认测试报告的准确性。

    从示波器图中、我可以看到、当您将负载增加到1.5A 时、输入电压下降。 当输入降至欠压阈值以下时、转换器会关闭并循环开启和关闭、如您的图所示。 我建议您使用分流器或电流探头来测量输入电流、同时测量输入电压、从而解决此行为。 请分享您的测量结果以便进一步分析。

    谢谢。

    鲍勃·谢汉

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0447.LM5122-TEST.pdf

    尊敬的 Bob Sheehan:


    PDF 中附加了 PCB I 构建的波形测量结果、包括 Vin、Vout、Iin、Iout、 COMP、FB、SS、SW1、SW2、 同步输入2。

    我已经确定问题可能是由元件放置或电容器/电阻器的值不正确引起的。 尽管将元件重新组装到新的 PCB 并进行测试、但相同的症状仍然存在。 此外、我尝试了使用三种不同的电源、但遇到了同样的问题。

    如果您需要任何其他信息或帮助、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    从您的测试数据中、答案很清楚:转换器的输入电压随负载下降。 要弄清其中的缘由、请测量输入电源和转换器输入端的电压。 如果输入电源上的电压在转换器上的电压下降时保持不变、则输入接线阻抗就是原因。 如果电源上的电压下降、那么电源就是原因所在。

    此致、

    鲍勃·谢汉

    电源设计服务