This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:自举电容器的最短充电时间

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342327/csd95373aq5m-minimum-time-to-charge-bootstrap-capacitor

器件型号:CSD95373AQ5M

TI 团队您好

我认为、每次都会加载自举电容器、同步 FET (下部开关)开关打开。


在数据表中、在 fsw = 1 MHz 时、建议的"导通时间占空比"为85%。  
如果频率较低、建议的占空比也是85%还是最短时间(100%-85%)* 1/ 1 MHz = 150ns?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错、 当低侧开关导通时、启动电容器会充电。 150nS 是最短关断时间、在较低频率下有效。 我希望这可以回答您的问题。

    此致