This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5MC:CSD95372x 和 CSD95378x 之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5MC, CSD95378BQ5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342691/csd95372bq5mc-difference-between-csd95372x-and-csd95378x

器件型号:CSD95372BQ5MC

大家好、我想知道 CSD95372BQ5MC 和 CSD95378BQ5MC 之间有什么区别 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    差值为模拟温度输出 TAO (引脚11)。 在0C 条件下、372的电压为600mV、378的电压为400mV。 我希望这可以回答您的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速而清晰的响应。

    此致、

    毛里西奥