This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:如何使用 MCU 优化 BQ79616控制?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, TMS570LS3137, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340008/bq79616-how-to-optimize-control-bq79616-with-mcu

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137TMS570LS1224

您好!

用户指南中提到、通过以菊花链堆栈结构连接 BQ79616、可以由 MCU 通过桥接器件 BQ79616进行控制。 这将建立一个 BMS (电池管理系统)系统。

 

上图右侧有两种不同的设计用于控制器件数量:

a)通过 MCU 在3-4个器件之间进行控制。
b)使用 MCU 控制多达30个器件。

这两种方案有哪些优点和缺点?  在选择 MCU 时、给定选项应考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nazli:

    决定需要多少个器件的主要因素是您的电池组应用需要监测多少个电芯? 另一个因素是需要如何放置电池? 例如、您可能有48节电池。 由于 BQ79616监控16节电池、每个 IC 可以使用3节电池监控16节电池、但客户可能希望在应用的一侧使用两个 IC、在应用的另一侧使用两个 IC。 它需要4台监控器来监控12节电池。 位置取决于客户的要求。

    在选择 MCU 方面、如果客户与 BQ79600通信、则客户可以在1Mbps 下与3.3V/5V UART 或在2至6Mbps 下与3.3V/5V SPI 通信。 如果客户想要直接与 BQ79616通信、则客户可以与5V UART 通信。 如果 MCU RX/TX 引脚电压最高只能达到3.3V、则客户可以在 MCU 和616之间使用隔离器、将 MCU 的3.3V 转换为61616的5V CVDD 引脚电压。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我想向您介绍一下电池组设计的最新情况。 我们将监控最多400-430节电池、其中30或35节 BQ79616每节监控14或16节 IC。 我们正在考虑使用 Hercules 系列中的 TMS570LS1224或 TMS570LS3137处理器来控制以菊花链结构连接的 IC、以支持快速通信、从而确保高性能和安全性。 但是、由于库存问题可能会影响生产、因此我们乐于提供备选处理器建议。

    如果您对此有任何想法或疑虑、敬请告知。

    此致、

    纳兹利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nazli:

    我们推荐 AM263X、这是 我们团队正在推进的下一代 MCU。

    AM263X EVM: TMDSCNCD263评估板| TI.com

    AM263X 子卡: https://www.ti.com/tool/TMDSHSECDOCK

    此致、

    大卫