This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:无 VBIAS 的低输入电压 VOUT

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A74, TPS7A57, TPS61299, TPS7A57EVM-056, TPSM82903EVM, TPS62122, TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340951/tps7a74-low-vin-vout-without-vbias

器件型号:TPS7A74
主题中讨论的其他器件: TPS7A57TPS61299TPS7A57EVM-056TPSM82903EVMTPS62122、TPS62120

是否有类似 TPS7A74但没有 VBIAS 要求的器件可以实现 VIN 1V1、VOUT 0V9和电流1A 或更高?

到目前为止,我只找到了 LT3022,这是昂贵和大. 谢谢! -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    满足这些规格的 LDO 将很难找到。  过去、大多数 LDO 需要外部偏置轨。  您需要的是具有内部电荷泵的 LDO。  TPS7A57将满足此要求。

    或者、您可以使用 TPS61299等小型升压转换器来获取1.1V 电源轨并为 TPS7A74生成偏置轨吗?  在 TPS7A74中、偏置轨上的噪声将大幅衰减(请参阅 TPS7A74数据表中的图6-7)。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我看到这没有回答您的问题。  我还有其他可以为您提供帮助的吗?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ZYNQ-Main-Ultrasound-_5F00_-SHEET10-.pdfHiStephen、  

     TPS7A5701RTER 可以很好地用于1V1 >> 0V9、因为不需要 CP 中的1V1 (假设接地 CP_EN)。

    但我有另一个电源轨、需要从0V85变为0V72 (对于 Xilinx)。 为此、 VBIAS 为必填项 ,此时唯一运行的导轨是0V85本身。

    我有正在运行的9V-15V (器件的电池主电源)的 DDIN 电源轨、但功率损耗使3V <>11V、这将是功率损耗。 数据表显示 VCP_EN = 1.8V、3.0V≤VBIAS≤11V 是 15mA 最大 f 即 VBIAS。

    ? TI 是否具有用于电池的部件(9-15VIN 至3V 用于偏置、偏置和 CP EN)? 是否可以从9V 运行 VBIAS 以降低  TPS7A5701RTER 中的 LDO 损耗?

    我    从 TI.com 订购了 TPS7A57EVM-056和 TPSM82903EVM、以便进行下周测试。

    感谢您的支持! -帕特里克

    我将附上上面电路的当前版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要讨论的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TPS7A57的偏置轨只需比输出电压(与 Vref 相同)高3V。  当 Vout = 0.72V 时、Vbias 可以为3.72V 或更高。  

    BIAS 引脚电压越高、BIAS 引脚电流也不会降低(请参阅 TPS7A57数据表中的图6-135和图6-136)。  

    15mA 偏置引脚电流在最高结温下发生。  温度越低、BIAS 引脚电流越小。  有关典型偏置引脚电流值、请参阅 TPS7A57数据表中的图6-135至图6-139。

    听起来您还需要一个开关转换器、该转换器可以接受9-15V 输入并通过15mA 电流产生偏置轨(至少为3.72V)-如果是正确的、请告诉我。 我将在该 E2E 主题中添加合适的开关团队、以获得有关选择合适的开关转换器选项的额外支持。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、请建议使用一个非常小的开关来生成 9-15V 输入并生成具有15mA 电流的偏置轨(至少3.72V)。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62122可以工作、但外部电感器除外。 我没有看到类似的小型封装电感器的情况。 -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、当7A570在运行0V85至0V72时、没有其他电源轨在运行。

    如果我从0V85升压到4V、这足以满足所需的偏置吗? -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、我预计这会正常工作、我将根据 TPS62122升压转换器的电源正常状态启用 TPS7A57。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、TPS62122没有 PG 引脚、SOT 版本 TPS62120具有 PG、但两者都是降压、而不是升压。 TPS61299进行升压、并将工作@0V85 >> VO = 4V5、但没有 PG 引脚。 因此、 当生成该4V5时、我将为 TPSS7A5701的 BIAS 引脚和接地偏置 EN 供电、"我认为"。 这是最好的方法吗? -帕特里克