主题中讨论的其他器件: TPS7A57、 TPS61299、 TPS7A57EVM-056、 TPSM82903EVM、 TPS62122、TPS62120
是否有类似 TPS7A74但没有 VBIAS 要求的器件可以实现 VIN 1V1、VOUT 0V9和电流1A 或更高?
到目前为止,我只找到了 LT3022,这是昂贵和大. 谢谢! -帕特里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有类似 TPS7A74但没有 VBIAS 要求的器件可以实现 VIN 1V1、VOUT 0V9和电流1A 或更高?
到目前为止,我只找到了 LT3022,这是昂贵和大. 谢谢! -帕特里克
Patrick、您好!
满足这些规格的 LDO 将很难找到。 过去、大多数 LDO 需要外部偏置轨。 您需要的是具有内部电荷泵的 LDO。 TPS7A57将满足此要求。
或者、您可以使用 TPS61299等小型升压转换器来获取1.1V 电源轨并为 TPS7A74生成偏置轨吗? 在 TPS7A74中、偏置轨上的噪声将大幅衰减(请参阅 TPS7A74数据表中的图6-7)。
谢谢。
斯蒂芬
e2e.ti.com/.../ZYNQ-Main-Ultrasound-_5F00_-SHEET10-.pdfHiStephen、
TPS7A5701RTER 可以很好地用于1V1 >> 0V9、因为不需要 CP 中的1V1 (假设接地 CP_EN)。
但我有另一个电源轨、需要从0V85变为0V72 (对于 Xilinx)。 为此、 VBIAS 为必填项 ,此时唯一运行的导轨是0V85本身。
我有正在运行的9V-15V (器件的电池主电源)的 DDIN 电源轨、但功率损耗使3V <>11V、这将是功率损耗。 数据表显示 VCP_EN = 1.8V、3.0V≤VBIAS≤11V 是 15mA 最大 f 即 VBIAS。
? TI 是否具有用于电池的部件(9-15VIN 至3V 用于偏置、偏置和 CP EN)? 是否可以从9V 运行 VBIAS 以降低 TPS7A5701RTER 中的 LDO 损耗?
我 从 TI.com 订购了 TPS7A57EVM-056和 TPSM82903EVM、以便进行下周测试。
感谢您的支持! -帕特里克
我将附上上面电路的当前版本。
Patrick、您好!
TPS7A57的偏置轨只需比输出电压(与 Vref 相同)高3V。 当 Vout = 0.72V 时、Vbias 可以为3.72V 或更高。
BIAS 引脚电压越高、BIAS 引脚电流也不会降低(请参阅 TPS7A57数据表中的图6-135和图6-136)。
15mA 偏置引脚电流在最高结温下发生。 温度越低、BIAS 引脚电流越小。 有关典型偏置引脚电流值、请参阅 TPS7A57数据表中的图6-135至图6-139。
听起来您还需要一个开关转换器、该转换器可以接受9-15V 输入并通过15mA 电流产生偏置轨(至少为3.72V)-如果是正确的、请告诉我。 我将在该 E2E 主题中添加合适的开关团队、以获得有关选择合适的开关转换器选项的额外支持。
谢谢。
斯蒂芬
您好、Stephen、TPS62122没有 PG 引脚、SOT 版本 TPS62120具有 PG、但两者都是降压、而不是升压。 TPS61299进行升压、并将工作@0V85 >> VO = 4V5、但没有 PG 引脚。 因此、 当生成该4V5时、我将为 TPSS7A5701的 BIAS 引脚和接地偏置 EN 供电、"我认为"。 这是最好的方法吗? -帕特里克