This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:电池输出短路保护

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340536/lm5012-q1-protection-against-output-short-circuit-to-the-battery

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012LM74610-Q1LM74700-Q1LM5060

您好!

我在 设计中使用的是 LM5012QDDARQ1。 输出会连接到连接器。 假设输出对电池正极+32V 短路、转换器会发生什么情况? 它是否对此提供保护? 如果不能、如何保护转换器?

谢谢

P.S.以下是完整的设计:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!

    感谢您使用 LM5012进行设计。  根据您的原理图、 在这种情况下、 IC 将停止开关、但高侧 FET 的体二极管会将回流电流从输出电压传导到输入电压、并可能损坏 IC。   

    为防止出现此类问题、您可以使用 LM74610等智能二极管或具有类似功能的更新器件。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 您认为以下概念符合我的保障目标吗? 有任何建议吗?

    此致、

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!

    会的。  如果您关心正常运行期间的输出电压调节、则可以考虑将反馈电阻分压器移至输出端口。  这样、串联 FET 的压降将由环路补偿。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!

    我建议使用 LM74700-Q1而不是 LM74610-Q1。  后者可能会导致短暂的中断(压降小)、而 LM74700-Q 似乎克服了这一问题、并将持续运行。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    感谢您提供信息。 下面是我更新的电路、请看一下、让我知道旅游评论。 我还在下面提问:

    在场景1中、输出短接到+32、我们已经讨论过它。 但是、如果输出短接至 GND (场景2)、该怎么办? 在这种情况下会发生什么情况、我们是否安全?  

    在所有情况下、将 EN 引脚连接到阳极是否安全? 它会导致问题吗?

    非常感谢。

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!  

    如果是这种情况、您可以考虑使用如下类型的断路器型器件来替换 LM74700电路。  

    如果您可以这么做、我会将问题转给我们的这类器件专家、因为他们的器件可能比 LM5060新。  请提供建议。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我已经了解 LM5060、但却希望能够设计出更简单复杂的解决方案。 根据我们将决定的结果、我将尝试仿真 LM74700解决方案。

    非常感谢。

    Jafar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jafar、您好!

    我懂了。 请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、

    友好