This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:降压电源设计咨询

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341985/lm5160-buck-power-design-inquiry

器件型号:LM5160

降压稳压器团队、

我有一位客户正在为新设计开发电源树、我们希望您的团队能够提供一些指导。 除了一些问题外、请参阅下面的输入/输出要求摘要!

我们正在尝试在多个设计中使用 Flybuck 转换器。 您是否知道我们可以在保持稳定性的同时如何进行不连续的运行? 所有 TI 文档和工具都宣称以40%的纹波(连续模式)为目标、但我不确定这是与控制器相关的、还是仅仅是一个基于已知良好损失点的任意目标。 如果与控制器相关、我想我们可以根据需要增加非隔离输出的负载。 完全不会浪费功率、但我认为我们不在乎。

我们要介绍3种输出电压情况。 这是一个栅极驱动应用、有3个高侧绕组、1个用于低侧绕组。 VIN 范围约为16-20V。 输出情况1为18V。 输出情况2为21V。 输出情况3为25V。 这些输出情况取决于我们使用的 SiC。 所需的总功率可能约为2-3W。

采用 Flybuck 拓扑的 LM5160是否适合该应用?

如果我们选择采用 DCM 典型工作条件的电感、可以吗? 否则、我们可能必须根据需要向上切换1MHz 或增加非隔离输出的负载、但如果不需要、则不需要。

期待您的反馈!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您与我们联系。   

    至于40%的纹波电流、与器件无关、而是经验一致、即将使用此纹波电流来优化整体设计。   

    请考虑 LM5160或 LM5160A 应该能够支持此应用。  您可以使用 DCM 进行设计、但在满载时触发电流限制更为容易。

    您还可以考虑使用 LM518x PSR 反激式器件。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我已将此信息传递给客户、并将请他们直接在此处评论、以及他们可能遇到的任何后续问题。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您推广我们的器件。  我们将在论坛上对此情况进行监测。

    此致、

    友好