降压稳压器团队、
我有一位客户正在为新设计开发电源树、我们希望您的团队能够提供一些指导。 除了一些问题外、请参阅下面的输入/输出要求摘要!
我们正在尝试在多个设计中使用 Flybuck 转换器。 您是否知道我们可以在保持稳定性的同时如何进行不连续的运行? 所有 TI 文档和工具都宣称以40%的纹波(连续模式)为目标、但我不确定这是与控制器相关的、还是仅仅是一个基于已知良好损失点的任意目标。 如果与控制器相关、我想我们可以根据需要增加非隔离输出的负载。 完全不会浪费功率、但我认为我们不在乎。
我们要介绍3种输出电压情况。 这是一个栅极驱动应用、有3个高侧绕组、1个用于低侧绕组。 VIN 范围约为16-20V。 输出情况1为18V。 输出情况2为21V。 输出情况3为25V。 这些输出情况取决于我们使用的 SiC。 所需的总功率可能约为2-3W。
采用 Flybuck 拓扑的 LM5160是否适合该应用?
如果我们选择采用 DCM 典型工作条件的电感、可以吗? 否则、我们可能必须根据需要向上切换1MHz 或增加非隔离输出的负载、但如果不需要、则不需要。
期待您的反馈!
此致、
马特·卡尔沃