This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:陶瓷输出电容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069, LMG3522EVM-042, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338692/pmp23069-output-ceramic-caps

器件型号:PMP23069
主题中讨论的其他器件: LMG3522EVM-042、 PMP23338

您好!

为什么 PMP23069的布局文件中未连接电容器 C52和 C53?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello、C52和 C53位于底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bosheng、

    我已将底层平面的屏幕截图

    似乎有一个小的隔离打破了平面(也可以看到老鼠):

    如果有意这样做、为什么 C52和 C53连接保持可选状态?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 GaN 子板焊接在位置1、子卡已经具有用于 C52和 C53相同用途的电容器。  位置2为不同的 GaN 子卡保留、如果使用、则必须将隔离间隙短接。 已发布的 PMP23069电路板中仅使用位置1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与位置2作为测试点相混淆(如原理图中所述)

    因此无需将 C52和 C53放置在主板上(同时在位置1使用 GaN 卡)谢谢澄清。

    我是否可以知道哪个 GaN 卡与位置2兼容?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI GaN EVM:LMG3522EVM-042

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有 C2000卡选项使卡适合电源区域内部? (在68.1mm 范围内)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着控制卡的长度需要小于68.1mm?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将谈论板的上述宽度、

    是否有可以直接放置在 J1和 J2附近的 C2000子卡选项?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要设计自己的控制卡以直接插入 J1&J2。 您还可以查看 PMP23338、它是一个类似的设计、直接插入了 C2000 controlCARD。