This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:高有效电流消耗

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180-Q1, LM25180, LM5180EVM-S05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339629/lm25180-q1-high-active-current-draw

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25180LM5180EVM-S05

您好、TI 团队、

我在设计中使用 LM25180-Q1、为了实现数据表中提到的有功电流(350uA)、我使用 CALC 工具和 Webench 尝试了多种配置。

该~在无负载的情况下消耗 μ A 1.7mA、当我测量 RSET 电压时、电压为111mV -根据数据表、其中这应该是1.2-1.8V?

我的钳位二极管实际上是20V 器件、但我为了调试问题而移除了这些器件、并且安装了16V 钳位、我似乎无法根据规格获得电流消耗。

R314和 C328为 DNP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总输出电容为50uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您使用 LM25180进行设计。  您的电路是否使用了正确的 RFB 电阻器?  它应该是大约124k 的电压、以产生12V 输出、但您的电压是196k。  可以仔细检查一下吗?  此外、350uA 电流不包括流过 UVLO 电阻分压器的电流。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我尝试了120k 和130k 也,仍然没有看到任何减少的电流。 还将 UVLO/EN 分频器更改为910K 和100k、未做任何改进。

    Webench 为这些参数提供了完全不同的拓扑-您知道我应该优化哪个吗?

    谢谢。

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    Wench 最有可能使用不同的变压器匝数比:提示位于 RFB 中。  

    抱歉、我忘记回答前面的一个问题: 在 I_active 条件下、EC 表中的 VRSET = 1.8V 是强制 IC 在最小频率(~12kHz)下运行、这也是空载条件下的开关频率。   然而、IC 将需要一个最小负载来保持输出稳压、方法是通过虚拟负载电阻器或输出齐纳钳位。 因此、在实际设计中、输入电流将始终大于数据表中的 I_active。  

    您能否检查一下您的电路是否以12kHz 的频率运行?  您是否能够捕获 SW 波形?  从那里、我们可能会获得有关您的问题的一些线索。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    这是我目前在 SW 上看到的结果、看起来像9kHz。

    韩语
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    谢谢。  频率看起来正确、但波形令人困惑。 如何获得几乎总是低于 GND 的负 SW?

    总之、示波器探测与您之前看到的电流消耗无关。  我获得了一个 EVM 并在我们的实验室中运行测试、还看到空载条件下的~1.3mA 输入电流。   这主要是由最小负载条件导致 的:即使您的负载为0A、一旦启用、IC 必须以最小频率(典型值为12kHz)进行开关、并且峰值电流必须在350uA Iq 之上达到1.5A 典型值 IPK 的20%。  

    请注意、350uA 不包括最小负载电流。  350uA 在我们的测试仪上进行开环测试、无需安装反激式变压器。

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您对此作出快速反应!

    我认为我的探头或示波器有一些问题-但似乎在某处存在偏移、但我很高兴您在这里得到了您需要的东西。

    那么、能否告诉我可实现的最小负载电流是多少? 我认为、如果我包含一个虚拟负载电阻器、我可以在最小负载下驱动这个并实现低于1.3mA 的结果?

    我正在针对汽车环境中的睡眠电流对设计进行优化、遗憾的是要求< 1mA。

    如果通过设计优化无法使用此器件、则必须为此器件进行另一选择。

    韩语、
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    突降负载无助于降低 Iq。   我们可以尝试不同的变压器、同一系列的22uH 器件(LDP8035V-223)吗?  如果在空载时电流减少了一些、请告诉我。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    评估板是否使用22uH? 该 IQ 是1.3mA?

    韩语、
    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    EVM 变压器使用30uH 变压器(请参阅以下 LM5180EVM-S05用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu592中提供的 EVM BOM 快照)、IQ 接近于1.3mA。  我认为22uH 可以帮助您将 Iq 降至1mA 以下、从而满足您的规格要求。  

    谢谢。

    友好