主题中讨论的其他器件: LM25180、 LM5180EVM-S05
您好、TI 团队、
我在设计中使用 LM25180-Q1、为了实现数据表中提到的有功电流(350uA)、我使用 CALC 工具和 Webench 尝试了多种配置。
该~在无负载的情况下消耗 μ A 1.7mA、当我测量 RSET 电压时、电压为111mV -根据数据表、其中这应该是1.2-1.8V?

我的钳位二极管实际上是20V 器件、但我为了调试问题而移除了这些器件、并且安装了16V 钳位、我似乎无法根据规格获得电流消耗。

R314和 C328为 DNP。