This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:正压降压电路是否可直接用于实现负压输入、负压输出降压电路功能

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341337/lm5161-can-a-positive-pressure-buck-circuit-be-directly-used-to-achieve-the-buck-circuit-function-of-input-negative-pressure-and-output-negative-pressure

器件型号:LM5161

 如图1所示、它是一个具有正输入和正输出的降压电路、输入为80V、输出为3V; 如图2所示、通过交换 GND 和输入位置是否可以实现-77V 的输出电压(TI 仿真的 PSPICE 没有结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在任何情况下、都不应在 GND 到 Vin 之间施加降压转换器的输入。  如图所示、该原理图将违反数据表中指定的器件的绝对最大额定值。  

    如果需要降压转换器提供负输出电压、则应使用反相降压/升压拓扑。 以下是详细讨论 IBB 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snvaa61/snvaa61.pdf

    但是、您将无法在80V 输入下实现-77V 的输出。 如应用手册中所述、IC 以负输出电压为基准。 这意味着降压 IC 输入端的电压为 Vin -(-Vout)。 在您的工作条件下、这意味着80V -(-77V)= 157V、超出了器件的最大额定电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否不可能直接降低负电源输出-30V 电压(-80V)? 如果这意味着我必须将负源反转为正源、那么使用反相降压/升压拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中的绝对最大额定值表、其中 Vin 到 GND 的最小额定值为-0.3V。 您的应用原理图会导致器件损坏。 此 IC 上不能使用负输入电压。  

    如果您想反转正电源的输出、则必须使用 IBB 拓扑。 然而、该器件无法实现 Vin=80V 至 Vout=-30V、因为这会超出器件的绝对最大输入电压。 详情请参考上面的评论。

    此致、