如图1所示、它是一个具有正输入和正输出的降压电路、输入为80V、输出为3V; 如图2所示、通过交换 GND 和输入位置是否可以实现-77V 的输出电压(TI 仿真的 PSPICE 没有结果)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图1所示、它是一个具有正输入和正输出的降压电路、输入为80V、输出为3V; 如图2所示、通过交换 GND 和输入位置是否可以实现-77V 的输出电压(TI 仿真的 PSPICE 没有结果)
您好!
在任何情况下、都不应在 GND 到 Vin 之间施加降压转换器的输入。 如图所示、该原理图将违反数据表中指定的器件的绝对最大额定值。
如果需要降压转换器提供负输出电压、则应使用反相降压/升压拓扑。 以下是详细讨论 IBB 的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snvaa61/snvaa61.pdf
但是、您将无法在80V 输入下实现-77V 的输出。 如应用手册中所述、IC 以负输出电压为基准。 这意味着降压 IC 输入端的电压为 Vin -(-Vout)。 在您的工作条件下、这意味着80V -(-77V)= 157V、超出了器件的最大额定电压。
此致、
岭