This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792:是否可以使用它来替代 BQ25723?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25798, TPS65987D, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342423/bq25792-bq25792-can-it-be-used-instead-of-bq25723

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、BQ25723、、BQ25798

您好

 客户 使用 TPS65987D+BQ25723设计充电电路、但这种组合无法使用外部 LED 灯来指示充电状态。

原始设计是使用 TPS65987D 来获取 PD 协议电源、987D 的 I2C 将配置 BQ25723充电电压/电流

设计条件为:由987D 控制、BQ 的最大电源为20V/3A、最小为5V/1A;电池充电电压为8.7V、最大充电电流为5A。

现在、在使用987D 快速充电协议芯片的相同条件下、

他们需要将 BQ25723替换为 BQ25792并使用792的 VIN2作为输入。 它可以被替代吗?

或者、对于具有 STAT 状态输出的降压/升压芯片、是否有任何其他建议?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    建议仅将 BQ25792用于嵌入式电池应用。  我建议移除/更换电池中的 BQ25798。  由于封装发热并进入热调节状态、BQ25798封装难以输出超过4A 的电流。  如果它们可以接受较低的充电电流、使用2.2uH 电感器在750kHz 下运行、则 BQ25798是一个不错的选择。

    此致、

    杰夫