请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:TPS65987D、BQ25723、、BQ25798
您好
客户 使用 TPS65987D+BQ25723设计充电电路、但这种组合无法使用外部 LED 灯来指示充电状态。
原始设计是使用 TPS65987D 来获取 PD 协议电源、987D 的 I2C 将配置 BQ25723充电电压/电流
设计条件为:由987D 控制、BQ 的最大电源为20V/3A、最小为5V/1A;电池充电电压为8.7V、最大充电电流为5A。
现在、在使用987D 快速充电协议芯片的相同条件下、
他们需要将 BQ25723替换为 BQ25792并使用792的 VIN2作为输入。 它可以被替代吗?
或者、对于具有 STAT 状态输出的降压/升压芯片、是否有任何其他建议?

正在等待您的回复。
谢谢
星形