This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:启动期间谐振电流为高电平

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256404, UCC24624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340865/ucc256404-resonant-current-is-high-during-start-up

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28180、、 UCC24624

我们目前正在开发750W 设计、其中我们使用了 UCC28180+UCC256404+UCC24624 IC 组合。

 在初始启动时、谐振中会出现电流尖峰、如下图所示。 约为22A 峰间值。 有时它也会进入 OCP、装置会在两到三个断续后启动。

粉色是谐振电流  

绿色是升压电压

黄色表示 RVCC

 

 

您能向我们建议需要在哪个部分进行工作或修改以减少这种尖峰吗?