This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:是否可以替代 LTV-3120

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341924/ucc23514-can-it-replace-ltv-3120

器件型号:UCC23514

尊敬的专家:

UCC23514S 可以替代 LTV-3120吗? 我不这么认为。 只是想再次确认。 谢谢! 或者我们是否为 LTV-3120提供 P2P 建议?

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我认为它可以替代 LTV 设备。 应用原理图是什么? PCB 上引脚6和引脚7之间是否有外部连接?

    UCC23514旨在替代光耦合器、可提供更高的隔离电压、更短的传播延迟和更长的使用寿命。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    请看屏幕截图。 只需短接引脚6和7。 23514S 是否可以更换它?

    Br、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    完美! 在该原理图中、UCC23514S 似乎是 LTV 器件的引脚对引脚替代品。

    此致、

    肖恩