This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激式设计环路补偿

Guru**** 2874180 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, LM5022, TL431, LM51551, LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335779/lm5022-lm5022-flyback-design-loop-compensation

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TL431LM51551LMV431、LM431

尊敬的专家:

我有一个采用 LM5022的隔离型反激式设计、输入为9-60V、输出为12V/2A、变压器匝数比为1:1、其中 Lm=8uH。

当我尝试测量波特图时、它会提供 不良的 相位/增益裕度。 尝试通过 TL431调整补偿 R/C、但波特图没有改善。

您能帮助为该设计建议补偿值吗? 这是供参考的原理图。

e2e.ti.com/.../9_2D00_60Vin_5F00_12Vout_2D00_2A_5F00_flyback.pdf

此处是0.2A 负载时的波特图。

在2A 负载下进行测量时、波特图的噪声如下所示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我刚使用功率级设计器进行了一些实验。

    您是否可以尝试替换

    R933 ~25k

    C1100 ~ 24nF

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    25K/24nF 不起作用。  

    相反、我将 R61更改为1k 或2k、将 R933更改为2.2k、C1100更改为220nF、我得到了明显改进的波特图。

    但在波特图中、0dB 各有两倍的增益、而增益裕度是不够的。 此处是0.2A 和2A 负载时的波特图。

    看起来有两个零点@~1kHz 提高相位/增益、然后是双极点@~8kHz、这会 显著拉动相位。

    您能帮助我理解双零点和极点的属性是什么 R/C 吗? 有什么想法、知道如何进一步调整它?

    0.2A 负载

      

    2A 负载时。

    此外、当我查看 TI 应用手册 SNVA866A 时、发现 RC 通过 COMP 引脚连接。 这些组件的用途是什么? 它们是如何对环路零点和极点产生影响的? 如何选择值? 谢谢。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    有一个很好的报告描述了补偿及其定义方式:

    开关模式电源转换器补偿变得简单

    这可能会有所帮助、并为您提供所需的信息。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我们探测了启动波形、显示了斜升结束时的电压阶跃。

    您能告诉我这可能是什么原因吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    您是在有负载还是没有负载的情况下运行此测试。

    如果这是空载的、则输出电压会被过度充电、因为一个脉冲已提供更多能量、系统将消耗。
    您能否并行探测软件以查看控制器在此期间是否进入跳跃模式、或者这看起来是否像工作模式。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我们运行空载和2A 负载时观察到了相同的行为。

    我们探测了该期间无跳过模式的 SW。 此外、该时间段大约为100ms、因此似乎不是工作模式。

    您能帮助仔细检查一下吗? 谢谢。

    在0A 负载条件下启动。

    在0A 放大的情况下启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    抱歉、刚刚再次意识到这是反激式设计。
    我认为问题出现在启动逻辑中、该逻辑对于反激式需要特殊注意事项、请参阅此文档:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我没有获得任何有关为什么会出现此文档中的某个步骤(大约80ms)的线索。

    您能对此提供一些看法吗? 是因为斜升时间过长(大约300ms)造成的吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    正如您在数据表中看到的:

    因此、在软启动阶段、COMP 引脚会受到软启动电路的影响。

    现在、您在次级侧的软启动(带有电压调节功能)、LM5022中的软启动块都可以在 COMP 引脚上运行。

    因此我假设(您也可以检查)软启动充电斜坡也与输出电压的增加相关。

    如果使 SS 引脚的软启动时间比次级侧的软启动时间更短、则应避免此问题。

    注意:很抱歉、我在向上滚动时感到困惑、并且看到了 LM51551的图像、因此我附上了 LMN515x 软启动的报告。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    谢谢。 根据计算结果、在 SS cap=0.47uF 且充电电流为10uA 的情况下、斜坡速率为~21V/s。 虽然从波形可以看出、斜坡速率为~20V/s、但看起来它们是匹配的。

    我将尝试减小 SS 电容并与您联系。 谢谢。

    PS。 之前的请求是了解使用 TL431进行的环路补偿、因此 SNAP 来自 LM51551。 很抱歉造成混淆。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我将 SS 更改为0.1uF、没有帮助。  您能否 建议我是否应将其更改为更小的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    除了输出电压外、您是否可以探测 SS 和次级侧软启动。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    对于次级侧软启动、您是指此节点吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    是的、此器件负责次级侧的软启动。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您能帮助我了解 LM5022的 SS 行为吗?

    1. 在二次侧软启动控制(光电二极管导通)后、SS 电容器是否仍能充电? 如果需要、可以通过 SS 电容器充电多大的电压? 有任何电压钳位吗?

    2.在实施次级软启动的情况下,如果 SS 保持充电状态,SS 电压是否仍会影响 COMP 引脚? 如果是、它会对哪些方面产生影响?

    在我们的设计中、设定点为12.8V、因此电压似乎 是软启动、但被拖动到~12V。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    感谢强调目标电压应为12.8V -假设12V 应为目标电压。

    您能否探查并分享第一通道和第二通道上输出电压的示波器图(如图所示):

    - LM5022的 SS

    - C1105

    - U13引脚1 (LMV431)

    - LM5022的 COMP 引脚

    请确认上述原理图中的"无"表示未组装或说明"无"表示什么。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请查看以下波形。 原理图中的"无"表示元件未组装/填充。

    1. CH1-12V、CH2- C1105、CH4-SS

    2. CH1-12V、CH2-U13引脚1、CH4-COMP

    观察到的情况:

    1.  在 U13引脚1 (引脚1和引脚3上的探针)上焊接探针(同轴电缆)时、电压降消失并平稳上升至稳定的12.8V。 见上面的2号波形。  从 U13引脚1和3拔下同轴电缆后、压降再次出现。

    2. COMP 电压非常低,接近0V,但我们仍然观察到了开关 DIDT 波形和 Vout 的上升。 使用 DMM 测量的 U114引脚4-3、电压提供~0V。 已确认它不是探测问题。

    您能分享一下自己对此的看法吗?

    BTW、在测试过程中、此电路板上的一些 BOM 经过 了调整、因此具有良好的相位裕度。 此处是供您参考的 BOM 值更改。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    感谢您的更新。

    似乎有一些干扰正在注入到 LMV431的 FB/REF 输入端、但这不应是环路稳定性问题。

    此问题可能是由于:

    - LMV431被放在非常靠近或低于电感器的位置-您能检查一下吗?

    -共模滤波器没有放置或损坏-您可以确认 R929、C1096、C1097、C30、C1098被放置和特别是 R929未损坏或损坏

    - LMV431 REF 的布局正确完成,避免了噪声拾取

    - LM5022 COMP 布局正确完成,避免噪声拾取

    您可以尝试的其他一些对策:

    -添加一个滤波电容器 HF 噪声到 COMP (COMP 到 GND)例如与1nF 可以帮助  

    -如果 LMV431没有足够的电流进行操作,添加1k R29将会有所帮助

    ->您能检查上述项目并告诉我吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    1. LMV431在布局中偏离了切换器件的位置、请参阅以下快照。

    2.我们可以以 ISO_AGND 为基准探测 SS 和 DIDT 电压,因此 R929不会被损坏。

    3.请参阅第1点、其中黄色迹线 从反激式输出路由到 TMV431部分进行电压检测。

    4. COMP 是 LM5022和 Opto 之间的短迹线、远离噪声源。

    Question:

    如果 TMV431工作电流不足、COMP 应接近5V、而不是0V、对吧? 根据数据表、工作电流非常低、因此我假设不需要 R29。 请更正我的错误。

     

    2.为什么将同轴电缆探头焊接到 TMV431引脚1和3可以解决该问题? 据我了解、焊接同轴电缆后可以增加很小的电容。 能否在 TMV431引脚1-pin3上添加10pF 之类的小电容器? 如果需要、该电容是否会影响环路稳定性?

    3. 基本而言,您是否看到 COMP 接近0V 时存在任何问题? 如果为真、则不应有输出和 DIDT 脉冲、对吧?  

    4.要在 COMP 和 GND 之间添加电容、您是否意味着在光电引脚4和引脚3上添加1nF 电容?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    1.添加1k Ω R29时、无帮助、观察到的输出电压略高(启动电压高达13V、然后降至~12.6V)。

    2.在 COMP 上添加1nF 到 GND,没有帮助。

    3.添加 与 R939并联的10pF,没有帮助。

    R929很好、而且 C1097之间的阻抗也是2千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我们将 C1105更改为4.7uF 的电容、并从电路板中删除了 C1106、电压平稳斜升、但稳定在12.4V。 我们的设计目标为12.8V。

    测量的 U13引脚1为1.232V、而不是1.24V。  

    您能帮助建议什么原因可能导致电压不准确吗?

    CH1-12V 输出、CH4-COMP

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    似乎仍然有一些噪声注入到 LM431的 VREF 中(请注意、您之前曾几次提到 TMV431、但这应该是 LMV431 -对吧?)

    找出这种噪声的路由原因很好、但如果不向 VREF 添加一个小电容器也可行。

    如果这只是几个 pF、则不应影响环路、但请使用波特图再次检查环路。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我在 Vref 和 GND 之间放置10pF、没有帮助、是否应该使用像100pF 这样的更高值?

    如前所述、通过将次级软启动电容器从2x47uF 更改为1x4.7uF、电压斜升很平滑、但仍略低于目标输出电压。

    是的、这是一个拼写错误、我的设计中应该使用的是 LMV431。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    出于好奇、您可以尝试以下修改:

    将 CR12阳极直接连接到 U114引脚2。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

     此连接的目的是什么? 我们是否需要切断红色标记区域的迹线?

    BTW、我们尝试了一些更改、结果如下:

    1.将 C1105、C1106 2x47uF 更改为4.7 uF 的电容、电压可以平稳地上升、但略低于目标12.8V。

    2.保持 C1105=47uF、移除 C1106、将 R61从2千欧更改为1千欧、电压在预期电压12.8V 下平稳上升。

    R61为何影响输出电压?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我不会切断 PCB 上的迹线、但旋转或提起 CR12、使其不会与阳极侧接触、然后与蓝线接触。

    我想看看二极管(例如、它的反向恢复电荷)和软启动电容 C1105和 C1106是否会对 LM431的环路控制产生一定的影响。如果这一点在 R61之后连接。

    ESP。 正如您现在还看到的、更改 R61和 SS 电容会对这个问题产生一些影响。

    此致、

     斯特凡