This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:SW 引脚额定电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342350/lm5148-sw-pin-voltage-rating

器件型号:LM5148

您好!

小于20ns 时、SW-PGND 的绝对最大额定值为-5V。 但这超出了建议的工作区域。 您能否说明如果我在-4V 下定期运行<20ns (即每个开关周期)、对器件可靠性的影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好能提供允许的最小电压与允许的时间图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama、您好!

    如果您保持在绝对最大指定限值范围内、器件不会降级。   

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    大卫。